欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

洁净度的检测方法-2

  • 2023.06.09 14:35:28
  • 米思米
  • 1619

(4)喷雾图形测试


 这是一种通过在脏玻璃表面吹气来区分洁净度的检测方法基础上发展起来的方法,利用类似于涂装用喷枪的喷雾器将冷淡水喷成细雾,然后喷洒到测试板上。为了防止溢出到表面,喷涂距离应为60cm左右。残留污垢的区域被形成地图一样的图案,从而能够一目了然地分辨出来。

 当然,测试中使用的压缩空气必须完全不含油、水分和灰尘等。喷涂后,倾斜测试板以去除多余的水,但不要将其晾干。根据经验,表面越脏,此过程所需的时间越短,表面越干净,则此过程所需的时间越长。

 作为这种判断方法的改良版,用透明亚克力板制作一个“观察箱”,箱体表面画出纵横各100个格子的网格线,将喷涂过的测试板放在箱体内部,从而能够利用记号笔快速复制出污垢分布图,并数值量化洁净度百分比(或清洁度百分比)。【图1】中就是利用这一方法绘制的图案。

洁净度的检测方法-2


5)雾化器测试


 这种测试是喷雾图形测试法的改良。与喷雾图形测试法的区别在于,试样是在干燥表面状态下进行检测,喷雾用水中添加了染料,因此表面干燥之后,图案仍然会残留下来,便于测量。  这种方法如【图2】所示,是在约450mmHg的气压下将蒸馏水雾化,从约60cm的距离喷射到试验板上。经过约30~45秒后,可以清晰分辨出洁净部位与脏污部位。

洁净度的检测方法-2


 利用加热灯烘干后,染料会沾染到存在水滴的位置,并染色出图案。这种方法不同于普通的润湿法,因为雾化器产生的水滴很细小,所以即使是微小的污垢也能被检测到。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities